结果:找到"串口MP3模块 YX5200-24SS",相关内容850条
- 电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
- 电口模块是一种通过铜缆(例如双绞线网线)传输的模块,也是光模块的一种,全称光口转电口模块。随着通信技术的迅猛发展,各种通信接口如雨后春笋般涌现,其中电口模块、光模块、DAC直连铜缆以及AOC有源光缆成为了业界的热门选择。这些接口模块各有千秋,它们在不同场景下发挥着重要的作用。为了更好地满足通信需求,我们需要深入了解它们的特点和优势,以便在实际应用中做出明智的选择。接下来,本文将重点探讨电口模块、光模块、DAC以及AOC之间的对比(以10G为例),以帮助读者更好地理解和选择适合自己的通信接口模块。电口模块VS直连铜缆(DAC)电口模块与DAC直连铜缆均适用于短距离传输应用,且都通过铜缆进行传输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-30 14:44:00
- 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
- 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
- 适合车载低功耗外置电压看门狗监控的蓝牙透传模块SRWF_BL80
- 1.1概述SRWF_BL80低功耗蓝牙模组是一款基于嵌入式SOC芯片研发的高性能蓝牙模组,模组采用邮票型接口,小巧精致,主要端口均引出,方便使用,帮助用户绕过繁琐的射频硬件设计开发与生产,用户可以在此基础上轻松实现蓝牙应用的开发,缩短研发周期,抢占市场先机。1.2模块特点超小尺寸:15*19*0.8mm1.5mm间距邮票孔封装工作电压支持2.2~3.6V工作温度支持-40~+85℃内部集成32位MCU接收灵敏度:-90dBm@1Mbps最高发射功率:13dBmGFSK通信方式1.3功能特点1、支持BLE4.2。2、距离可达50m。3、通知模式发送速率大于15Kbyte/s。4、通知模式接收速...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 串口透传 车载 模块 发帖人:森蕊芯电子 发帖时间:2020-09-09 14:29:00
- 万兆电口模块的应用及优势
- 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆电口模块 10G电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
- 为什么需要10G电口模块?它有哪些优势与应用?
- 10GBASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。它符合SFF-8431和SFF-8432MSA标准,传输距离最大能够达到30m。10G电口模块优劣相比传统的光模块、DAC和AOC互连,电口模块的优势和不足有哪些?以10G以太网互连为例:电口模块VS高速线缆VS光模块VS有源光缆DAC适用于NIC和交换机之间的短距离传输场景,一般传输距离不超过7米,然而大部分数据中心内设备之间的链路距离在10m到100m之间;AOC拥有增强信号完整性以及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-15 14:43:00
- 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
- 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
- Hi-Link模块说明和资料下载
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://ybbhlk.hlktech.com:8090/filemanage/mobile在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述二种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item.szlcsc.co...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wiif模块 MTK7688A 2.4G\5.8G双频wifi 串口转wifi 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2020-03-04 14:59:00
- 改进型TTL串口收发电路
- 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
- 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
- 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电口模块 光模块 SFP+电口模块 千兆电口模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
- 串口MP3模块
- 1.2功能1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/482、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡,支持32G的U盘、64M字节的NORFLASH4、多种控制模式可选。IO控制模式、串口模式、AD按键控制模式5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐。广告播放完毕回到背景音继续播放6、音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配255首曲目7、30级音量可调,6种EQ可选1.3应用1、车载导航语音播报2、公路运输稽查、收费站语音提示;3...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 串口MP3模块 YX5200-24SS 发帖人:串口MP3 发帖时间:2017-09-29 17:34:00
返回